Desarrollar una interfaz específica del usuario

Proporcione una experiencia de usuario personalizada y haga que ciertas áreas de la interfaz sean accesibles solo para un grupo de usuarios en particular.
Ejemplo de aplicación
El solo está visible para los administradores que han iniciado la sesión.
Menú desplegable de selección de usuario, campo de entrada de contraseña, botón Cambiar usuario y mensaje de confirmación mostrado tras un cambio de usuario correcto.
Lista desplegable de selección de usuario con la etiqueta Admin1, campo de entrada de contraseña, botón Cambiar de usuario, mensaje de confirmación El usuario se ha cambiado correctamente y etiqueta del Panel de administración.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
UserSpecificInterface.zip
Requisitos previos
  • Configure los usuarios y grupos de la manera siguiente:
    Nombre de usuario
    Contraseña
    Grupos
    Admin1
    admin
    Admins
    User1
    user
    Users
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Interfaz de inicio de sesión de usuario con campo de contraseña, menú desplegable para la selección de usuario y botón Cambiar usuario a la izquierda. Sección del panel de administración a la derecha con iconos de candado bloqueado y desbloqueado que indican el control de acceso.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal