Crear elementos para controlar el valor mínimo

Cree una etiqueta y un medidor para controlar el valor mínimo.
  1. Cree la etiqueta del valor mínimo:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (Type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      MinValueLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      establezca
      Texto
      en
      Minimum Value
      .
  2. Cree el medidor mínimo:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (Type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Medidor lineal
      .
    2. Pase el cursor por encima del medidor, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      MinGauge
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Valor
      y
      ProjectName
      Modelo
      ConstrainedVariable
      EURange
      Límite bajo
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal