Crear un interruptor para alternar limitaciones

Cree un interruptor que alterne las restricciones de valor de la variable.
  1. Cree una etiqueta:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      ToggleConstraintLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Enable constraint
      .
  2. Cree el interruptor:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Interruptor
      .
    2. Pase el cursor por encima del interruptor, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      ToggleConstraintSwitch
      .
    3. En el panel
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Activo
      y
      ProjectName
      Modelo
      ConstrainedVariable
      EURange
      Restringir
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal