Crear paneles

Cree un panel de navegación que le permita alternar entre otros dos paneles.
  1. Cree un SavePanel (type):
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en la carpeta
      UI
      y seleccione
      Nuevo
      Contenedores
      Panel
      .
    2. Pase el cursor por encima del panel, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      SavePanel
      .
  2. Cree un ValuePanel (type):
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en la carpeta
      UI
      y seleccione
      Nuevo
      Contenedores
      Panel
      .
    2. Pase el cursor por encima del panel, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      ValuePanel
      .
  3. Cree un PanelDeNavegación:
    Un panel de navegación le permite alternar entre diferentes paneles.
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Contenedores
      Panel de navegación
      .
    2. En
      Propiedades
      , en
      Panel1
      , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Panel
      y
      ProjectName
      UI
      SavePanel (type)
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    3. En
      Propiedades
      , junto a
      Paneles
      , seleccione
      Icono Agregar en negro
      .
    4. En
      Propiedades
      , debajo de
      Panel2
      , cree un vínculo dinámico entre
      Panel
      y
      ProjectName
      UI
      ValuePanel (type)
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal