Crear un widget de cuadro de diálogo de confirmación

Agregue un widget de cuadro de diálogo de confirmación preconfigurado a partir de las bibliotecas de plantillas.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En , busque
    Confirmation Dialog
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre el
    Cuadro de diálogo de confirmación
    a
    UI
    en
    Vista del proyecto
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal