Desarrollar una solución para importar traducciones

Utilice la comunicación OPC UA para importar traducciones de otro proyecto.
Ejemplo de aplicación: cliente, formulario inicio de sesión
Menú desplegable con dos opciones seleccionables y un elemento resaltado, colocado encima de un botón Inicio de sesión.
Ejemplo de aplicación: cliente, usuario italiano con sesión iniciada
Botón de cierre de sesión en el centro de la pantalla con el texto "¡Hola mundo!" que se muestra debajo.
Ejemplo de aplicación: cliente, usuario americano con sesión iniciada
Botón azul de Logout centrado sobre un fondo blanco con texto Hello World! a continuación.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
ImportTranslations.zip
Requisitos previos
CONSEJO: El proyecto cliente importa datos del proyecto servidor.
Ejemplo de diseño de aplicación
Diseño de cuadrícula con dos iconos de candado abierto en esquinas opuestas.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar los proyectos de servidor y cliente mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar los proyectos en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal