Agregar objetos

Agregue una etiqueta y un NetLogic de ClockLogic o un objeto del sistema como el origen de la fecha y hora actuales.
  1. Agregue una etiqueta para mostrar la fecha y la hora:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      DateTimeLabel
      .
  2. Puede elegir entre:
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal