Desarrollar un método al que los clientes OPC UA externos puedan llamar

Cree un objeto con un método OPC UA personalizado al que pueda llamar desde un cliente OPC UA externo.
Ejemplo de aplicación
Ventana de aplicación titulada MethodForExternalClients con un botón etiquetado como Sumar números y una etiqueta de texto Salida colocada a su lado.
Ventana de aplicación titulada MethodForExternalClients con un botón etiquetado como Sumar números y el número 3 que se muestra a la derecha del botón.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
MethodForExternalClients.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Botón con la etiqueta Sumar números y el texto Salida colocado sobre un fondo de cuadrícula, con espacio vacío debajo.
  1. Seleccione
    Icono Ejecutar
    Ejecutar
    para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
  2. Conéctese al servidor OPC UA desde un cliente externo y llame al método expuesto por el objeto publicado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal