Crear la interfaz de la aplicación

Cree un botón para insertar datos en la base de datos, un botón para consultar la base de datos y una etiqueta que muestre los resultados de las consultas.
  1. Cree el botón Insertar:
    1. En
      Vista del proyecto
      , expanda
      UI
      .
    2. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    3. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Icono Agregar en negro
      y escriba
      InsertButton
      .
    4. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Insert Random Data
      .
  2. Cree el botón Ejecutar consulta:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Icono Agregar en negro
      y escriba
      RunQueryButton
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Display Query in Label
      .
  3. Cree la etiqueta de resultado de la consulta:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWIndow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Etiqueta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la etiqueta, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      QueryResultLabel
      .
    3. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto
      en
      Query Results...
      .
  4. Organice los elementos de la interfaz.
Dos botones etiquetados como Insert Random Data y Display Query in Label en un diseño de cuadrícula, con el texto Query Results a la derecha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal