Crear una base de datos

Debe agregar una tabla al almacén de datos antes de comenzar a consultarla.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Almacenes de datos
    y seleccione
    Base de datos incrustada
    o
    Base de datos ODBC
    .
  2. En
    Propiedades
    , junto a
    Tablas
    seleccione
    Icono Agregar en negro
    .
  3. Agregue tres columnas de tabla de los tipos de datos Int16, Int32 y Float:
    1. Bajo la tabla creada, junto a
      Columnas
      seleccione
      Icono Agregar en negro
      .
    2. Junto a la columna, seleccione
      BaseDataType
      y seleccione
      Int16
      .
    3. Junto a
      Columnas
      , seleccione
      Icono Agregar en negro
      .
    4. Junto a la columna, seleccione
      BaseDataType
      y seleccione
      Int32
      .
    5. Junto a
      Columnas
      seleccione
      Icono Agregar en negro
      .
    6. Junto a la columna, seleccione
      BaseDataType
      y seleccione
      Float
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal