Crear los elementos de la interfaz

Cree los cuadros de texto y los botones necesarios.
  1. Cree variables:
    1. En
      Vista del proyecto
      , cree tres variables haciendo clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Variable
      .
    2. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
      Icono Editar
      y escriba:
      • Source
      • Target
      • Password
    3. Para cada variable, en
      Propiedades
      , seleccione
      Int32
      y seleccione
      String
      y borre el valor.
  2. Cree el cuadro de texto de la ruta del archivo de origen:
    1. En
      Vista del proyecto
      , expanda
      UI
      .
    2. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Cuadro de texto
      .
    3. Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      SourceBox
    4. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto de marcador de posición
      en
      Source file path
    5. Cree un vínculo dinámico entre
      Texto
      y
      ProjectName
      Modelo
      Source
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. Cree el cuadro de texto de la ruta del archivo de destino:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Cuadro de texto
      .
    2. Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      TargetBox
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      TargetBox
      .
    4. En
      Propiedades
      , establezca el valor de la propiedad
      Texto de marcador de posición
      en
      Target file path
    5. Cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Texto
      y
      ProjectName
      Modelo
      Target
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  4. Cree el cuadro de texto de la contraseña:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Cuadro de texto
      .
    2. Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      PasswordBox
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      PasswordBox
      .
    4. En
      Propiedades
      , establezca el valor de la propiedad
      Texto de marcador de posición
      en
      Password
    5. En
      Propiedades
      , establezca el valor de la propiedad
      Tipo de control
      en
      Password
      Esta configuración ofusca la contraseña introducida.
    6. Cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Texto
      y
      ProjectName
      Modelo
      Password
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  5. Cree el botón Zip:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      ZipButton
    3. En
      Propiedades
      , establezca la propiedad
      Texto
      en
      Zip
    4. En el panel , junto a
      MouseClickEvent
      , seleccione
      Icono Agregar en negro
      y seleccione
      ProjectName
      NetLogic
      ZipUnzipLogic
      CreateZipArchive
      .
  6. Cree el botón descomprimir:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      UnzipButton
    3. En
      Propiedades
      , establezca la propiedad
      Texto
      en
      Unzip
      .
    4. En el panel , junto a
      MouseClickEvent
      , seleccione
      Icono Agregar en negro
      y seleccione
      ProjectName
      NetLogic
      ZipUnzipLogic
      UnzipArchive
      .
  7. Vincule NetLogic con las variables:
    1. En
      Vista del proyecto
      , expanda la carpeta
      NetLogic
      .
    2. Seleccione
      ZipUnzipLogic
      y, en
      Propiedades
      , cree vínculos dinámicos entre:
      • Password
        y
        ProjectName
        Modelo
        Password
      • Source
        y
        ProjectName
        Modelo
        Source
      • Target
        y
        ProjectName
        Modelo
        Target
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  8. Organice los elementos de la interfaz.
Diseño de una interfaz con dos campos de texto, un campo de contraseña y dos botones etiquetados como Zip y Unzip.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal