Desarrollar un botón que cambie el texto de la etiqueta

Puede desarrollar un botón que cambie el texto de una etiqueta cuando seleccione el botón.
Ejemplo de aplicación
Botón con la etiqueta Ejecutar script junto al texto que muestra Texto de la etiqueta original.
Botón con la etiqueta Run script resaltado en azul, con texto adyacente que muestra Changed label text.
CONSEJO:
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
ButtonThatChangesLabelText.zip
Requisitos previos
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal