Crear un botón de actualización

Cree un botón que actualice los datos en la cuadrícula de datos.
CONSEJO: En lugar de crear este widget desde cero, puede agregar
Registrador de eventos de alarmas
desde
Bibliotecas de plantillas
que incluye el botón de actualización.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Botón
    .
  2. En
    Propiedades
    , establezca
    Texto
    en
    Refresh Data
    .
  3. En
    Eventos
    , junto a
    Evento MouseClick
    , seleccione
    Icono Agregar en negro
    y seleccione
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    CuadrículaDeDatos1
    Actualizar
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal