Organizar los elementos de la interfaz

Organice los objetos gráficos en la ventana principal.
  1. En el panel
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    MainWIndow (type)
    .
  2. Organice los elementos de la interfaz.
La imagen muestra un diseño de cuadrícula con un campo de texto que muestra cuatro símbolos de almohadilla y un botón con la etiqueta Publicar. El botón está situado a la derecha del campo de texto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal