Mostrar un cuadro de diálogo cuando haya un cambio en el valor

Muestre un cuadro de diálogo cuando el valor de la variable o de la etiqueta cambie a un valor diferente.
Ejemplo de aplicación
El panel se muestra cuando cambia el valor del cuadro de número.
Control numérico paso a paso con botones de flecha izquierda y derecha y una pantalla central que muestra el valor cero.
Ventana de diálogo etiquetada como Cuadro de diálogo 1 con un botón Cerrar y un control de navegación de página debajo que muestra la página 1.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
DisplayDialog.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Fondo de cuadrícula con una pantalla numérica y botones de flecha izquierda y derecha centrados en la parte inferior.
Ventana de diálogo etiquetada como Cuadro de diálogo 1 con un botón Cerrar centrado debajo del título. El fondo de la cuadrícula es visible.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal