Desarrollar un medidor con una unidad de ingeniería localizada

Cree un medidor lineal que muestre la temperatura actual en un formato ajustado al usuario conectado.
Ejemplo de aplicación: grados Celsius (it-IT)
Interfaz de inicio de sesión con menú desplegable de nombre de usuario, campo de contraseña, botón de inicio de sesión, mensaje de confirmación y control deslizante de temperatura que muestra valores de -23,33 a 15,56 grados Celsius.
Ejemplo de aplicación: grados Fahrenheit (en-US)
Interfaz de inicio de sesión con menú desplegable de nombre de usuario, campo de contraseña, botón azul de inicio de sesión, mensaje de confirmación "Inicio de sesión correcto" y un control deslizante horizontal que muestra valores de temperatura de -10 a 60 con el valor actual a 50 °F.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación
Interfaz de diseño del medidor con campos de inicio de sesión, menú desplegable, icono de candado y un control deslizante horizontal que muestra una escala de 0 a 100 con marcas y etiquetas.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal