Crear objetos Motor

Cree objetos de motor para rellenar las instancias del panel con datos de muestra.
  1. Cree un tipo de motor:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Objeto
      .
    2. Pase el cursor por encima del objeto, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      Motor
      .
    3. En la parte superior de
      Propiedades
      , agregue una variable seleccionando
      Icono Agregar en negro
      y seleccionando
      Variable
      .
    4. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      Speed
    5. En
      Vista Tipo
      , haga doble clic en
      Modelo
      .
    6. En la
      Vista del proyecto
      , arrastre el
      Motor
      a la carpeta
      Tipos
      de la
      Vista Tipo
      .
    En
    Vista del proyecto
    , aparecen
    Motor (type)
    y
    MotorInstance
    .
  2. Cree instancias del motor:
    1. En
      Vista del proyecto
      , pase el cursor por encima de
      MotorInstance
      , seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      Motor1
      .
    2. Haga clic con el botón derecho del ratón en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Tipos
      Motor
      .
      En
      Vista del proyecto
      , aparece
      Motor2
      .
    3. Para cada instancia de Motor, en
      Propiedades
      , establezca los valores de
      Speed
      .
  3. Cree un tipo Motor_Ext:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Objeto
      .
    2. Pase el cursor por encima del objeto, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      Motor_Ext
    3. En
      Propiedades
      , en la parte superior, agregue dos variables seleccionando
      Icono Agregar en negro
      y
      Variable
      .
    4. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
      Icono Editar
      y escriba:
      • Acceleration
      • Power
    5. En
      Vista del proyecto
      , arrastre
      Motor_Ext
      a la carpeta
      Tipos
      de la
      Vista Tipo
      .
    En
    Vista del proyecto
    , aparecen
    Motor_Ext (type)
    y
    Motor_ExtInstance
    .
  4. Cree instancias de Motor_Ext:
    1. En
      Vista del proyecto
      , pase el cursor por encima de
      Motor_ExtInstance
      , seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      Motor1_Ext
      .
    2. Haga clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Tipos
      Motor_Ext
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , pase el cursor por encima de
      Motor_Ext1
      , seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      Motor2_Ext
      .
    4. Para cada instancia de Motor_Ext, en
      Propiedades
      , establezca los valores de
      Acceleration
      y
      Potencia
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal