Desarrollar Cuadro de diálogo de comentario de alarma

Desarrolle un cuadro de diálogo de comentarios que le permita introducir un comentario cuando reconozca una alarma en el Resumen de alarmas.
Ejemplo de aplicación
Interfaz de gestión de alarmas que muestra una lista de alarmas con columnas de prioridad, estado, hora del evento y nombre. Se ve un cuadro emergente rojo etiquetado como Comentario de alarma con un campo de entrada de texto y un botón Reconocer.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
AlarmCommentBox.zip
Requisitos previos
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Organice los elementos de la interfaz.
  3. Guarde el proyecto.
El campo de entrada de Comentario de alarma se encuentra sobre un botón de confirmación grande con una marca de Reconocer, sobre un fondo rojo.
Seleccione
Icono Ejecutar
Ejecutar
para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal