Configurar una receta
Cree un esquema de receta que utilice las variables Ingredient01, Ingredient02 e Ingredient03.
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- En el editor, seleccioneConfigurar una receta.
- SeleccioneNueva receta.
- EnNombre, introduzca un nombre para el esquema de recetas y seleccioneSiguiente.
- EnNodo de destino, seleccione el nodo del proyecto que contiene las variables que se usarán como ingredientes y seleccioneSiguiente.El nodo de destino puede ser la carpetaModelo, un objeto dentro de la carpetaModeloo un nodo con variables de controladores.CONSEJO: Para definir variables de varios nodos como ingredientes, cree un objeto dedicado en la carpetaModeloy agregue variables dentro de él. A continuación, cree un vínculo dinámico entre las variables y los ingredientes. Seleccionar este objeto como nodo de destino facilita la selección de ingredientes.
- SeleccioneNueva base de datos.
- EnNombre, introduzcaRecipeDBy seleccioneSiguiente.
- Seleccione las variables que se usarán como ingredientes (por ejemplo,Ingredient01,Ingredient02,Ingredient03), y seleccioneSiguiente.
- Revise el resumen de la receta y seleccioneSalir.
En
Vista del proyecto
, EsquemaDeReceta1
aparece en Recetas
.Entregue su opinión