Configurar un panel de navegación

Configure un panel de navegación para alternar entre paneles diferentes en tiempo de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    MainWindow (type)
    .
    El tipo de widget aparece en el editor.
  2. Haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Contenedores
    Panel de navegación
    .
    El panel Navegación aparece en la ventana principal y no está colocado.
  3. En
    Propiedades
    , establezca
    Alineación horizontal
    y
    Alineación vertical
    en
    Estirar
    .
    El panel de navegación ocupa toda la altura y el ancho de la ventana principal y cubre el logotipo.
  4. Establezca
    Margen superior
    en
    55
    .
    El panel de navegación ya no cubre el logotipo.
  5. Arrastre
    Page1 (type)
    ,
    Page2 (type)
    ,
    Page3 (type)
    y
    Page4 (type)
    hasta
    PanelDeNavegación1
    .
Panel de navegación con páginas vacías
La interfaz del panel de navegación muestra cuatro pestañas de página y un logotipo de Rockwell Automation. El espacio de trabajo incluye un fondo de cuadrícula y un mensaje para agregar un contenedor al panel de navegación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal