Agregar objetos gráficos

Agregue los objetos Interruptor, Cuadro de número y LED a Page1 en su aplicación.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    Page1 (type)
    .
    En el editor se muestra Page1 en blanco en una ficha independiente.
  2. Haga clic con el botón derecho en
    Page1 (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Interruptor
    .
  3. Haga clic con el botón derecho en
    Page1 (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Cuadro de número
    .
  4. Haga clic con el botón derecho en
    Page1 (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    LED
    .
  5. En el editor, organice los objetos según sus preferencias.
Objetos gráficos organizados
El espacio de trabajo muestra un fondo de cuadrícula con un cuadro de número y un interruptor de palanca en la parte superior izquierda, y un LED en el centro.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal