Configurar un interruptor para alarmas simuladas

Configure un interruptor que simula las alarmas del Motor1.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    Page2 (type)
    .
  2. Haga clic con el botón derecho en
    Page2 (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Interruptor
    .
  3. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre la variable
    Activo
    y
    Motor1Alarm
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  4. En el editor, organice
    Interruptor1
    según sus preferencias.
Interruptor para simular alarmas en la parte inferior de Page2
Interfaz de resumen de alarmas con columnas para sello de hora, nombre, variable de origen, mensaje, estado activo, reconocido, confirmado y gravedad. Debajo del resumen, hay botones con las etiquetas Reconocer, Reconocer todas, Confirmar y Confirmar todas, y un interruptor.
En tiempo de ejecución, cambie el interruptor para activar una alarma.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal