FactoryTalk Optix Studio

FactoryTalk Optix Studio
es un entorno de desarrollo integrado con un marco de módulos funcionales para diseñar y compilar aplicaciones de HMI o Internet de las Cosas (IoT).
FactoryTalk Optix Studio
incluye una biblioteca de objetos predefinidos que admiten diseño modular de interfaces gráficas, características y operaciones lógicas de una aplicación HMI. Se pueden usar scripts específicos de lenguaje C# para automatizar varias acciones en la fase de diseño y agregar funciones personalizadas a los proyectos.

Editores de escritorio y web

FactoryTalk Optix Studio
está disponible como un entorno de desarrollo web y de escritorio que se usa para compilar la
Aplicaciones FactoryTalk Optix
e implementarla en sistemas cliente. Puede acceder a
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
través de
FactoryTalk Hub
.
Si se produce una interrupción de la conexión a Internet:
  • Editor web de FactoryTalk Optix Studio
    intenta volver a conectarse a Internet cada 5 segundos. Durante ese período, no podrá interactuar con
    Editor web de FactoryTalk Optix Studio
    . Cuando
    Editor web de FactoryTalk Optix Studio
    se vuelva a conectar a Internet, podrá continuar donde lo dejó.
  • Aplicación FactoryTalk Optix
    muestra el mensaje "
    Servidor inaccesible
    " después de 10 segundos. Cuando
    Aplicación FactoryTalk Optix
    se reconecta a Internet, la aplicación intenta restaurar la sesión del usuario y se muestra la interfaz.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal