Modelo de información
Los nodos en los proyectos de
FactoryTalk Optix
forman modelos de información.Modelo de información del proyecto
El modelo de información del proyecto contiene un nodo de proyecto raíz que incluye cada objeto, tipo de objeto, variable, tipo de variable, método y tipos de datos personalizados del proyecto. El nombre del nodo raíz es el mismo que el nombre del proyecto. Los nodos de proyecto secundarios se pueden organizar en carpetas y subcarpetas.
Ejemplo: Nodos de proyecto raíz y nodos secundarios

La estructura del proyecto debe reflejar la estructura física de las máquinas. Estructurar las máquinas en el proyecto tal y como aparecen en el entorno físico facilita la gestión de las mismas.
Ejemplo: Proyecto que refleja la estructura física de las máquinas en el campo

Modelo de información del nodo
Un modelo de información del nodo indica un conjunto de nodos que describe la estructura y las características de un nodo de proyecto.
Por ejemplo, un objeto Motor puede estar formado por un objeto Stator y un objeto Crankshaft. Cada uno de estos objetos puede contener variables que describen sus propiedades.
Ejemplo: Modelo de información del nodo
Entregue su opinión