Información de usuario importante

Lea este documento y los recursos adicionales sobre la instalación, la configuración y la utilización antes de instalar, configurar, utilizar o mantener este producto. Los usuarios deben comprender la instalación, las instrucciones de cableado y todos los códigos, leyes y normas aplicables.
La instalación, el ajuste, la puesta en marcha, el uso, el montaje, el desmontaje y el mantenimiento deben ser realizados por personal debidamente capacitado de acuerdo con los códigos de prácticas aplicables. El uso de este equipo de una forma no especificada por el fabricante puede afectar negativamente a la protección que proporciona.
Rockwell Automation, Inc. no se hace responsable de los daños indirectos o consecuentes potencialmente causados por el uso o la aplicación de este equipo.
El Vendedor garantiza que los nuevos Productos de hardware suministrados en virtud del presente estarán libres de defectos de material, mano de obra y diseño durante un período de un (1) año a partir de la fecha de la factura del Vendedor o de su distribuidor designado. Para consultar los términos y condiciones de venta vigentes, consulte rok.auto/terms-of-sale.
Los ejemplos y diagramas de este manual son solo para fines ilustrativos. Dado que los requisitos de instalación varían, Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso futuro real de los productos basado en estos ejemplos.
Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna responsabilidad por patentes por el uso de la información, los circuitos, el equipo o el software descritos en este manual.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual sin el permiso por escrito de Rockwell Automation, Inc.
En este manual se incluyen notas relacionadas con la seguridad, cuando corresponda.
ADVERTENCIA:
Identifica información sobre prácticas o circunstancias que podrían dar lugar a una explosión en un entorno peligroso y que podrían causar heridas personales o la muerte, daños a propiedades o pérdidas económicas.
ATENCIÓN:
Identifica información sobre prácticas o circunstancias que podrían causar lesiones personales o la muerte, daños a propiedades o pérdidas económicas. Las atenciones le ayudarán a identificar los peligros, evitarlos y reconocer las consecuencias.
IMPORTANTE:
Identifica información que es crítica para una buena aplicación y comprensión del producto.
Estas etiquetas pueden estar también en el equipo o en su interior para proporcionar precauciones específicas.
RIESGO DE CHOQUE:
Las etiquetas pueden encontrarse en el equipo o dentro de él; por ejemplo, en un variador o un motor, avisan de que el voltaje puede ser peligroso.
PELIGRO DE QUEMADURAS:
Las etiquetas pueden encontrarse en el equipo o dentro de él; por ejemplo, en un variador o un motor, avisan de que las superficies pueden alcanzar temperaturas peligrosas.
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Las etiquetas pueden encontrarse en el equipo o dentro de él; por ejemplo, en el centro de control de un motor, avisan de una posible formación de arco eléctrico. Un arco eléctrico puede causar lesiones graves e incluso la muerte. Lleve equipos de protección personal (PPE) adecuados. Cumpla TODOS los requisitos normativos de las prácticas laborales seguras y de los equipos de protección personal (PPE).
El siguiente icono puede aparecer en el texto de este documento.
CONSEJO:
Identifica información que es útil y puede ayudar a que un proceso sea más fácil de realizar o más fácil de entender.
Rockwell Automation reconoce que algunos de los términos que se utilizan actualmente en nuestro sector y en esta publicación no están alineados con el movimiento hacia un lenguaje inclusivo en la tecnología. Trabajamos de manera proactiva con otras empresas del sector para encontrar alternativas a dichos términos y realizar cambios en nuestros productos y en el contenido. Pedimos disculpas por el uso de dichos términos en nuestro contenido durante la implementación de estos cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal