Preguntas frecuentes sobre desarrollo y scripting

Encuentre respuestas a preguntas frecuentes sobre desarrollo, secuencias de comandos y características en
FactoryTalk Optix Studio
, incluidos los idiomas admitidos, los ejemplos y los variadores de comunicación.

¿Cómo puedo desarrollar scripts en FactoryTalk Optix Studio? ¿Qué lenguajes de admiten?

Puede desarrollar scripts de NetLogic en C# con FactoryTalk Optix Studio y un editor de código externo para ampliar las funcionalidades de sus proyectos de FactoryTalk Optix. Consulte Extensión de proyectos.

¿Hay ejemplos de scripts de NetLogic disponibles?

Sí, hay ejemplos de scripts de NetLogic. Consulte Tutorial de NetLogic.

¿Puedo usar paquetes externos en mis scripts de NetLogic?

Sí, puede usar paquetes NuGet® externos en los scripts de NetLogic. Consulte Paquetes NuGet.

Para trabajar con un firmware específico, ¿tengo que usar una versión específica de FactoryTalk Optix?

Para el firmware 6, debe utilizar FactoryTalk Optix versión 1.5 o superior.

¿Puedo desarrollar una interfaz de usuario sensible con FactoryTalk Optix?

Sí, puede desarrollar una interfaz de usuario sensible con FactoryTalk Optix Studio. Consulte Interfaz de usuario sensible.

¿Dónde puedo encontrar y descargar ejemplos de la aplicación FactoryTalk Optix?

Puede encontrar y descargar ejemplos de la aplicación FactoryTalk Optix en la Ayuda de FactoryTalk Optix. Consulte Ejemplos de aplicación. También puede encontrar ejemplos en la página
Recursos
de FactoryTalk Hub.

¿Cuáles son los variadores de comunicación disponibles en FactoryTalk Optix?

Puede comprobar y obtener información sobre los variadores de comunicación disponibles en la Ayuda de FactoryTalk Optix. Consulte Información general acerca de los variadores de comunicación y Variadores de comunicación.

¿Puedo cambiar a una versión antigua del firmware de un Optix Panel?

No, la única forma de cambiar a una versión más antigua del firmware de un Optix Panel es realizar un restablecimiento de fábrica del panel.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal