Depurar NetLogics
Identifique, investigue y solucione problemas con NetLogics de tiempo de ejecución y de diseño.
IMPORTANTE:
FactoryTalk Optix Studio
solo admite bibliotecas de .NET con el marco de destino .NET Standard 8. Para depurar Aplicaciones FactoryTalk Optix
con Visual Studio®
o Visual Studio Code®
, instale el SDK de .NET.Enfoques de depuración
Puede realizar alguna de las siguientes acciones:
- Depure NetLogics de tiempo de diseño y tiempo de ejecución en un proyecto local con un editor de código externo. Consulte Depurar NetLogic localmente con Visual Studio Code y Depurar NetLogic localmente con Visual Studio.
- Depure NetLogics de tiempo de ejecución implementados en dispositivos de destino remotos de Windows. Consulte Depurar NetLogic de forma remota con Visual Studio.
- Depure NetLogics de tiempo de diseño y tiempo de ejecución mostrando mensajes de registro directamente enFactoryTalk Optix Studio. Consulte Depurar NetLogic iniciando sesión en la salida.
Solución de problemas comunes de depuración
En caso de errores con depuradores en editores de código externos:
- Asegúrese de que la solución .NET se compila. EnFactoryTalk Optix Studio, investigue el panelSalidaen busca de errores de compilación de la solución .NET y corrija el código NetLogic si es necesario. Consulte Panel Salida.
- Asegúrese de haber guardado el proyecto y NetLogics enFactoryTalk Optix Studioy en el editor de código externo.
- Asegúrese de que la aplicaciónAplicación FactoryTalk Optixusa el código más reciente. Vuelva a ejecutar laAplicación FactoryTalk Optix. Consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
- Asegúrese de que ha adjuntado el depurador al proceso correcto.
debug
Entregue su opinión