Configurar un cliente de API de REST

Agregue un NetLogic de cliente de la API de REST desde Bibliotecas para exponer métodos HTTP.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas
    , busque
    REST API Client
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre
    Cliente de API de REST
    a
    NetLogic
    en
    Vista del proyecto
    .
    En
    Vista del proyecto
    , aparece
    RESTApiClient
    en la carpeta
    NetLogic
    .
  4. Cierre
    Bibliotecas
    .
  5. (Opcional) En
    Propiedades
    , edite:
    • Tiempo de espera
      . Tiempo tras el cual se cancela la solicitud si no se recibe respuesta. El valor predeterminado es diez segundos.
    • UserAgent
      . Cadena que representa la aplicación desde la que se origina la solicitud. El valor predeterminado es FTOptix.
Utilice los métodos GET, POST y PUT expuestos en la lógica de su aplicación. Consulte Métodos HTTP.
CONSEJO: Por ejemplo, puede activar los métodos con el evento MouseClick de un objeto Button.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal