Colecciones

Una colección es un objeto de C# que contiene varios objetos. Puede utilizar colecciones para contar, iterar, agregar y quitar nodos secundarios de un nodo determinado.

Colecciones secundarias genéricas

Disponible en cada objeto C#
IUANode
y en cada nodo de proyecto. Los elementos secundarios genéricos recopilan las propiedades del objeto/nodo y otros objetos/nodos que son sus elementos secundarios directos.

Colecciones especializadas

Esta tabla muestra los tipos de objeto que tienen una colección especializada relacionada.
Tipo de objeto de proyecto
BrowseName
del tipo de objeto
Colección
Tipo de objeto de colección
Registrador de datos
DataLogger
VariablesToLog
VariableToLog
Registrador de eventos
EventLogger
EventFields
EventField
Cliente OPC UA
OPCUAClient
RuntimeConfigurations
RuntimeConfigurationEntry
Servidor OPC UA
OPCUAServer
NodesToPublish
NodesToPublishConfigurationEntry
NodesToPublish.Nodes
NodePointer
que señala a los nodos del proyecto
NodesToPublish.Users
NodePointer
que señala a los usuarios
Informe
Report
Sections
UI.Item
Base de datos de retentividad
RetentivityStorage
Nodes
IUAVariable
que apunta a las raíces de los nodos con el set de retentividad.
Almacén
Store
Tables
Table
Tabla
Table
Columns
Column
Medidor circular
CircularGauge
WarningZones
WarningZone
Medidor lineal
LinearGauge
WarningZones
WarningZone
Cuadrícula de datos
DataGrid
Columns
DataGridColumn
Panel de navegación
NavigationPanel
Panels
NavigationPanelItems
Pluma de tendencia
Trend
Pens
TrendPen
Línea de gráfico de XY
XYChart
Pens
XYChartPen
Estación de comunicación
IStation
Tags
Tag
TagStructure
CommunicationDriver.TagStructure
Contenedores
Objetos gráficos que pueden tener elementos secundarios
-
Items
Item
Objeto
BaseObject
InstanceNodeCollection
BaseObject
CONSEJO: Instancias de cualquier tipo derivado que no están representadas en
InstanceNodeCollection
. Se pueden enumerar manualmente con los tipos derivados en primer lugar.
Variable
BaseVariable
InstanceNodeCollection
BaseVariable
CONSEJO: Instancias de cualquier tipo derivado que no están representadas en
InstanceNodeCollection
. Se pueden enumerar manualmente con los tipos derivados en primer lugar.
SuscriptorDeMQTT
MQTTSubscriber
Subscriptions
SubscriptionBase
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal