Leer o escribir variables de campo

Utilice las API de C# para leer o escribir variables simples o conjuntos de variables. Las clases
IUAVariable
,
InformationModel
y
IUANode
suministran las API.
Puede leer o escribir varias variables cuando:
  • Lea o escriba un conjunto completo de variables antes de continuar con otras operaciones. Este enfoque es útil cuando se escriben recetas.
  • Limite el número de comunicaciones con el campo para mejorar el rendimiento.
CONSEJO: Los métodos que leen o escriben variables de campo generan una excepción cuando se produce un error en la ejecución. Puede capturar y administrar las excepciones mediante las instrucciones
try
y
catch
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal