TrendPen.RemoveYAxis()
Quita el eje Y de la pluma de tendencia.
public static void RemoveYAxis(this TrendPen pen)
Argumentos
- pen
- La pluma de tendencia a la que obtener o agregar el eje Y.
Excepciones
- ArgumentNullException
- Se produce cuando no se proporciona ningúnpenválido.
Ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra cómo quitar el eje Y de una pluma de tendencia:
// Remove the Y-axis from an existing pen var pen = Project.Current.FindObject("MyTrendPen") as TrendPen; pen.RemoveYAxis();
Entregue su opinión