Seleccionar un dispositivo de destino
Seleccione un dispositivo de destino ya configurado para implementar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
a través de la red en el dispositivo de destino.- En la barra de herramientas principal, junto a, seleccione el menú desplegable de destino.Ejecutar
- (Opcional) EnConfiguración del dispositivo de destino, para mostrar únicamente los dispositivos de destino remotos activos, alterneDispositivos remotos activos.CONSEJO: Actualice los dispositivos de destino remotos seleccionando.
Actualizar - Seleccione un dispositivo de destino.
- ElijaSeleccionar.
Entregue su opinión