Ver los cambios confirmados

Vea los cambios realizados en el proyecto abierto visualizando el historial del proyecto.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono Ver historial
    Ver historial
    .
  2. En
    Historial de versiones
    , seleccione una confirmación.
    CONSEJO:
    Icono Historial local
    Historial local
    representa un cambio que se confirma en el repositorio local y
    Icono Historial remoto
    Historial remoto
    representa un cambio que se inserta en el repositorio remoto.
    Los cambios que se han realizado en la confirmación aparecen resaltados.
  3. Expanda un objeto resaltado para ver los cambios realizados en el objeto.
    CONSEJO: Los valores que cambian en un objeto se tachan y una flecha apunta al nuevo valor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal