Restaurar una confirmación de un proyecto

Restaure una versión anterior de un proyecto.
CONSEJO: Cuando se restaura una confirmación, el proyecto del repositorio local se actualiza para incluir el contenido de la confirmación seleccionada. La restauración de una confirmación de forma permanente elimina todas las confirmaciones que se han producido después de la confirmación restaurada.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono Ver historial
    Ver historial
    .
  2. Seleccione una confirmación para restaurar el proyecto.
  3. Seleccione
    Restaurar
    .
El
Historial de versiones
se cierra y el proyecto abierto incluye los cambios de la confirmación seleccionada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal