Cambiar un usuario

Cambie el nombre de un usuario para cambiar el nombre del usuario en el proyecto y en grupos. Puede cambiar el nombre de un usuario a la vez. Cambie el nombre de un usuario desde el panel de control o desde
Vista del proyecto
.
  1. Puede elegir entre:
    • En la barra de herramientas principal, seleccione
      Icono Abrir página de panel
      Abrir página de panel
      y, a continuación, seleccione
      Administrar usuarios y grupos
      .
    • En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      Seguridad
      y
      Usuarios
      .
  2. En
    Usuarios
    , haga clic con el botón derecho en el usuario para cambiar el nombre.
  3. Seleccione
    Cambiar de nombre
    y escriba un nuevo nombre.
    OBSERVACIÓN: Para cambiar el nombre de un usuario desde
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en el usuario, seleccione
    Cambiar de nombre
    y, a continuación, escriba el nombre nuevo.
El nombre del usuario se cambia en el panel de control y en la
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal