Eliminar un usuario

Elimine un usuario para que este deje de ser un usuario del proyecto. Elimine un usuario de la página del panel de control o de la
Vista del proyecto
.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono Abrir página de panel
    Abrir página de panel
    y, a continuación, seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En la página del panel de control, en
    Usuarios
    , seleccione los usuarios que desee eliminar.
  3. Seleccione
    Eliminar
    .
    CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en el usuario que desea eliminar en
    Administrar usuarios y grupos
    o en
    Vista del proyecto
    y, a continuación, seleccionar
    Eliminar
    .
El usuario será eliminado de la página del panel de control y de la
Vista del proyecto
. Si el usuario fue asignado a un grupo, el usuario ya no volverá a aparecer como un miembro del grupo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal