Asignar un usuario a un grupo o un rol
Administre usuarios y grupos desde la página del panel de control para asignar usuarios a grupos y roles con el fin de crear una jerarquía de derechos y privilegios.
Cree usuarios y grupos y roles, y, a continuación, asigne usuarios a los grupos y roles.
- En la barra de herramientas principal, seleccioney, a continuación, seleccioneAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- En la página del panel, realice una de las siguientes acciones:
- EnUsuarios, arrastre un usuario a un grupo enGruposo a un rol enRoles. También puede arrastrar un grupo o un rol a un usuario. Mantenga pulsada las teclasMayúsoCtrlpara seleccionar y arrastrar selecciones consecutivas o múltiples.
- Seleccione uno o varios usuarios, seleccioneAsignar a grupos o roles, seleccione los grupos y los roles y después seleccioneAplicar.
CONSEJO:aparece junto a un grupo o rol que ya está asignado a un usuario. Puede agregar el usuario a un grupo o un rol desde
Vista del proyectoarrastrando el usuario hasta el grupo o el rol en laVista del proyecto.
El usuario aparece debajo del grupo en la página del panel de control.
assign
hierarchy
privilege
Entregue su opinión