Cambiar el nombre de un rol

Cambie el nombre de un rol para cambiar el nombre del rol al que están asignados los usuarios. Por ejemplo, cambie el nombre de un rol de Supervisor a rol de Jefe. Puede cambiar el nombre de un rol cada vez. Cambie el nombre de un rol desde la página del panel de control o desde
Vista del proyecto
.
  1. Puede elegir entre:
    • Seleccione
      Icono Abrir página de panel
      Abrir página de panel
      y, a continuación, seleccione
      Administrar usuarios y grupos
      .
    • En
      Vista del proyecto
      , expanda
      Seguridad
      y
      Roles
      .
  2. En
    Roles
    , haga clic con el botón derecho en el rol al que quiera cambiar el nombre.
  3. Seleccione
    Cambiar de nombre
    y escriba un nuevo nombre para el rol.
    Para cambiar el nombre de un rol desde
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en el rol, seleccione
    Cambiar de nombre
    y, a continuación, escriba el nuevo nombre.
El nombre del rol se cambia en la página del panel de control y en
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal