Agregar un grupo

Los grupos determinan la organización de un sistema. Por ejemplo, un sistema puede tener grupos de relleno y empaquetado.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono Abrir página de panel
    Abrir página de panel
    y, a continuación, seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En la página del panel de control, en
    Grupos
    , seleccione
    Agregar
    .
  3. En
    Agregar grupo
    , en
    Nombre
    , escriba el nombre del grupo.
  4. (Opcional) Si se crean usuarios, en
    Asignar usuario a grupos
    , seleccione los usuarios que desea asignar al grupo.
  5. (Opcional) Si se crean roles, en
    Asignar roles a grupo
    , seleccione los roles que desea asignar al grupo.
  6. Seleccione
    Agregar
    .
    CONSEJO: Para crear un grupo en
    Vista del proyecto
    , en
    Seguridad
    , haga clic con el botón derecho en
    Grupos
    para agregar un grupo o seleccione un grupo para agregar un subgrupo y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    Grupo
    .
El nuevo grupo aparece en la página del panel de control y en la
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal