Personalizar unidades de medida estándar

Personalice las unidades de medida a nivel de proyecto para utilizar diferentes sistemas de medida para cada cantidad deseada.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo raíz del proyecto.
  2. En
    Propiedades
    , después de la
    Asignación de sistemas de medición
    , seleccione
    Icono del editor
    Editar con el editor del sistema de medición
    .
  3. En la barra de título de
    AsignaciónDeSistemasDeMedición
    que se abre en el centro de la pantalla, seleccione
    Icono Agregar en negro
    para agregar una nueva fila a la tabla de asignación.
  4. En la columna
    De
    , seleccione la cantidad de entrada de interés o el valor del sensor.
    Las unidades de medida seleccionadas se convertirán a la cantidad equivalente para las diferentes configuraciones regionales en las tres columnas restantes.
  5. En las columnas
    Sistema internacional de unidades
    ,
    Sistema de unidades de medida de Estados Unidos
    y
    Sistema de unidades imperiales
    , seleccione las unidades de medida de destino que desee.
Las unidades de medida se personalizan para cada cantidad y configuración regional del proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal