Cambiar el escalado de la interfaz de usuario

Ajuste el factor de escala de los elementos de la interfaz de usuario para modificar su tamaño en la interfaz de la aplicación.
  1. En , seleccione el objeto
    SesiónDeInterfazDeUsuario
    .
  2. En , edite el valor de
    factor de escala
    .
    El tamaño predeterminado de los elementos de la interfaz de usuario se multiplica por el factor de escala. Por ejemplo, si establece el factor en
    2
    , todos los objetos y fuentes de la interfaz de usuario serán dos veces más grandes que su valor de tamaño local.
    CONSEJO: También puede crear vínculos dinámicos a través del alias
    {Session}/ScaleFactor
    para controlar la escala de forma dinámica de objetos gráficos. Puede crear el vínculo dinámico incluso sin un objeto SesiónDeInterfazDeUsuario personalizado en el motor de presentación.
    El factor de escala definido se conserva después de cerrar y volver a abrir la aplicación y persiste hasta que se modifica de nuevo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal