Cambiar el idioma de la interfaz

Cambie el idioma de la interfaz para mostrar un idioma diferente a lo largo de la aplicación
FactoryTalk Optix Studio
en tiempo de diseño y en tiempo de ejecución.
  • Para cambiar el idioma de la interfaz, realice una de las siguientes opciones:
  • En
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo del proyecto y, a continuación, en
    Propiedades
    , expanda
    Localización
    y en
    Configuraciones regionales
    , elija el idioma.
  • Seleccione
    Icono de Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    y, a continuación, en
    Idioma y configuración regional
    , seleccione el idioma.
  • Haga que se conecte otro usuario con un idioma de configuración regional diferente asociado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal