Crear un botón para reiniciar la aplicación

Debe reiniciar la
FTOptixApplication
para que se apliquen los cambios de fecha y hora en el widget de configuración de fecha y hora.
Cree un botón para reiniciar la
FTOptixApplication
.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta que contendrá el botón y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Botón
    .
    Botón# (type)
    aparece en
    Vista del proyecto
    .
  2. Con
    Botón# (type)
    seleccionado
    , en
    Propiedades
    bajo
    Eventos
    , seleccione
    Icono Agregar en negro
    Agregar nuevo método
    junto al evento, como
    Evento MouseClick
    , que desee para reiniciar la
    FTOptixApplication
    .
  3. Expanda
    Comandos básicos
    , seleccione
    Reiniciar
    y elija
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal