Propiedades de almacenamiento de retentividad

Cada objeto de almacenamiento de retentividad tiene estas propiedades.
Propiedades de almacenamiento de retentividad
Propiedad
Descripción
Nodos
Una lista de nodos del proyecto con datos a conservar.
CONSEJO: Un nodo puede ser una carpeta de proyecto, por ejemplo, la carpeta
Modelo
.
Retardo de escritura
Especifica con qué frecuencia se guardan los cambios, en milisegundos.
El valor predeterminado es
0
. Cuando se detecta un cambio, se guarda en tiempo real, según los tiempos técnicos de escritura.
CONSEJO: El valor cero predeterminado puede sobrecargar el disco duro si se conservan grandes partes del proyecto o si los valores cambian a menudo. Al especificar un retardo de escritura más largo, el proyecto se expone al riesgo de pérdida potencial de datos incluidos en el intervalo de retardo establecido.
Observador delta habilitado
En algunos proyectos, puede realizar cambios que no están pensados para guardarse. En este caso, el sistema desactiva la detección de cambios para ejecuciones.
Si es
Falso
, el almacenamiento de retentividad solo aplica los cambios ya almacenados y no detecta cambios futuros.
CONSEJO: Esta propiedad es útil si desea utilizar la capa de retentividad guardada solo para aplicar y restaurar los cambios iniciales, sin agregar nuevos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal