Visualizar información en un pie de página de informe

Inserte las propiedades de recuento de páginas, número de página y tiempo de impresión en un objeto Informes para mostrar esta información en el PDF. Vincule dinámicamente la propiedad Texto de una etiqueta para acceder a las propiedades del informe. Agregue una etiqueta a una sección de panel en el informe para acceder a las propiedades.
Requisitos previos
Crear un informe
  1. Para visualizar información en un pie de página de informe
  2. En la
    Vista del proyecto
    , expanda el objeto
    Informes#
    que contiene el pie de página que desea configurar.
  3. Haga clic con el botón derecho en
    SecciónDelPanel#
    y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    Etiqueta
    .
    Aparece
    Etiqueta#
    .
  4. Seleccione
    Etiqueta#
    .
  5. En
    Propiedades
    , en
    Texto
    , seleccione
    Icono Agregar vínculo dinámico
    Agregar vínculo dinámico
    .
  6. En el Editor de vínculos dinámicos, desplácese Para expandir el objeto
    Informe#
    .
  7. En
    Pie de página
    , seleccione una variable para vincular de forma dinámica a la propiedad
    Texto
    :
    • Número de páginas
      . Muestra el número de páginas del informe en el pie de página.
    • Número de página
      . Muestra el número de página actual en el pie de página.
    • Tiempo de impresión
      . Muestra la hora que se generó el PDF en el pie de página.
  8. Elija
    Seleccionar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal