Directrices del esquema de receta

Las recetas admiten la implementación en destinos estructurados, objetos de VistaDeLista y NetLogic, y esquemas personalizables con metadatos para mejorar la trazabilidad.

Despliegue y estructura

  • Puede establecer un destino específico donde implementar la receta. La estructura del destino debe ser la misma que la estructura guardada en el esquema de la receta.
  • Puede utilizar el esquema de recetas heredado y el nuevo esquema de recetas en el mismo proyecto, pero es posible que requiera ajustes manuales.

Uso y parámetros

  • Puede usar recetas con una VistaDeLista o mediante NetLogic.
  • Un parámetro de receta es un Elemento o ElementoDeDatos seleccionado en el editor RecipeSchema. Los parámetros de receta representados en una VistaDeLista siempre se presentan como solo lectura.

Gestión del esquema de receta

  • Puede crear, editar y almacenar esquemas de recetas con parámetros y metadatos ilimitados.
  • Puede definir y almacenar metadatos personalizados, como el autor o la fecha de creación o una imagen asociada, lo que mejora la trazabilidad y la comprensión contextual de las recetas.

Gestión del rendimiento y de las transacciones

Las recetas introducen un número elevado de operaciones de inserción/actualización/eliminación para determinadas tareas. Esto puede aumentar el tiempo necesario para completar las operaciones, especialmente para bases de datos remotas y alta latencia. Para evitar la pérdida de datos, se admite una gestión mínima de transacciones. La gestión de transacciones no es personalizable.
IMPORTANTE: Para evitar la pérdida de datos al trabajar con RegistradorDeDatos y RegistradorDeEventos, se recomienda encarecidamente no utilizar la misma base de datos que se utiliza para las recetas.
Consulta a
EmbeddedDatabase
, ejemplo:
SELECT R.*, M.* FROM Recipes AS R LEFT JOIN "RecipeMetadata_RecipeSchema1" AS M ON R.Id = M.RecipeId WHERE R.RecipeSchemaName = 'RecipeSchema1' ORDER BY R.Name

Ejemplos de consulta SQL

Utilice las siguientes consultas SQL para administrar las recetas y sus metadatos en tiempo de ejecución:
Lista de recetas
SELECT * FROM Recipes WHERE RecipeSchemaName = 'DemoRecipeSchema' ORDER BY Name
Lista de recetas y sus metadatos
SELECT R.*, M.* FROM Recipes AS R LEFT JOIN RecipeMetadata_DemoRecipeSchema AS M ON R.Id = M.RecipeId WHERE R.RecipeSchemaName = 'DemoRecipeSchema' ORDER BY R.Name
Elementos del modelo de edición de una receta específica
SELECT * FROM EditModel WHERE RecipeName = {#name:sql_literal} AND RecipeVersion = {#version:sql_literal} ORDER BY DisplayName SELECT * FROM EditModel WHERE RecipeName = {#name:sql_literal} AND RecipeVersion = {#version:sql_literal} AND TypeDisplayName = {#type_name:sql_literal} ORDER BY DisplayName
Tabla de almacenamiento de EditModel
La tabla de almacenamiento de EditModel contiene la siguiente estructura
Tabla de almacenamiento de EditModel
ItemId
ItemRelativeBrowsePath
TypeId
DisplayName
TypeDisplayName
DataItems
Motor1_id
["Machine", "Motors", "Motor1"]
MotorType_id
Motor1
Motor
data_items_array
Motor2_id
["Machine", "Motors", "Motor2"]
MotorType_id
Motor2
Motor
data_items_array
Tank1_id
["Machine", "Tanks", "Tank1"]
TankType_id
Tank1
Tank
data_items_array
DataItems es una Matriz de objetos JSON:
[ { "RelativeBrowsePath": ["TargetSpeed"], "ElementAccess": null, "Value": 1500.0, "DataTypeId": "Float", "ActualDataTypeID": "Float" }, { "RelativeBrowsePath": ["TorqueLimit"], "ElementAccess": null, "Value": 15.5, "DataTypeId": "Float", "ActualDataTypeID": "Float" } ]
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal