Estructura del modelo de esquema de receta

La estructura del modelo de esquema de receta organiza los datos de recetas en tablas de base de datos, incluidas recetas, elementos, elementos de datos y metadatos. Cada tabla incluye campos específicos para almacenar información relevante.

Tablas de bases de datos

La estructura del modelo de esquema de receta puede almacenarse en la base de datos, preservando la información si una variable es independiente o forma parte de un objeto. Los parámetros de receta se muestran en filas organizadas de la siguiente manera:
  • Recipes:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • Name [String]
    • Version [String]
    • RecipeSchemaName [String]
    • RecipeSchemaNamespaceUri [String]
    • RecipeSchemaTimestamp [DateTime]
    • CreatedAt [DateTime]
    • ModifiedAt [DateTime]
  • RecipeItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • TypeId [String]
  • RecipeDataItems:
    • Id (Primary key) [UInt32]
    • RecipeItemId [UInt32]
    • RelativeBrowsePath [String]
    • ElementAccess [String]
    • DataTypeId [String]
    • Value [String]
  • RecipeMetadata:
    • Metadata1 [UserDefined]
    • Metadata2 [UserDefined]
    • …
    • Metadata_n [UserDefined]
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal