Solucionar problemas en proyectos actualizados

Si encuentra problemas con proyectos actualizados, tenga en cuenta las siguientes directrices.

Proyectos actualizados a 1.6.0 o superior

Si actualiza un proyecto anterior a la versión 1.6.0 a la versión 1.6.0 o superior, asegúrese de reemplazar las propiedades antiguas no compatibles con nuevas propiedades en NetLogics:
Propiedades a reemplazar
Propiedades antiguas
Nuevas propiedades
uint[] ParentArrayIndex
ElementAccess ParentElementAccess
IUAVariable ParentArrayIndexVariable
IUAVariable ParentElementAccessVariable
Fíjese en el siguiente ejemplo:
[ExportMethod] public void ChangeParentScalarIndex() { IUAVariable arrayVar = Project.Current.GetVariable("Model/ArrayVar"); DynamicLink myDynamicLink = arrayVar.Children.Get<DynamicLink>("DynamicLink"); //-------------------- 1.4.X IMPLEMENTATION -------------------- //Accessing parent array index in FactoryTalk Optix version lower than 1.6.0. //You can use monodimensional and multidimensional arrays. uint[] myArrayIndex = { 3 }; myDynamicLink.ParentArrayIndex = myArrayIndex; //You can only use the `ParentScalarIndex` property with a monodimensional array. //The following simplifies the access to the parent array index with a scalar value. //The following implementation is equivalent to the previous implementation. myDynamicLink.ParentScalarIndex = 3; //------------------------------------------------------------ //-------------------- 1.6.X IMPLEMENTATION -------------------- //Accessing parent array index in FactoryTalk Optix version 1.6.0 and higher. //Create an `ElementAccess` wrapper structure that exposes `ArrayIndexes` and `FieldIndexes`. //Use `ArrayIndexes` for arrays; Use `FieldIndexes` for structures. //Manage the access to an array or structure with `ParentElementAccess`. ElementAccess myElementAccessStructure = new ElementAccess(myArrayIndex); myDynamicLink.ParentElementAccess = myElementAccessStructure; //------------------------------------------------------------ }
CONSEJO: Si aparecen errores sobre las propiedades depreciadas en los scripts o widgets en el informe de actualización, quite los scripts o widgets afectados del proyecto y vuelva a añadirlos. Para obtener más información, consulte Bibliotecas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal