Editar una plantilla de proyecto

Para editar una plantilla de proyecto, abra la plantilla y modifique el contenido para que aparezca por defecto en los proyectos creados con la plantilla. También puede editar el nombre y la descripción de la plantilla que se muestran en la tarjeta de plantilla para describir el contenido de la plantilla.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Proyecto
    .
    Se abre la página Inicio.
  2. Para abrir la plantilla, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Plantilla reciente. Seleccione
      Inicio
      o
      Abrir
      , y después seleccione
      Reciente
      para seleccionar la plantilla que desee abrir.
    • Plantilla remota. Seleccione
      Abrir
      y después seleccione
      Remoto
      para seleccionar la plantilla que desea abrir, o introduzca una
      URL remota
      y una
      Ubicación
      para seleccionar una plantilla remota.
    • Plantilla de Optix. Seleccione
      Abrir
      y después seleccione
      Plantillas
      para seleccionar la plantilla de Optix que desea abrir.
  3. Cambie el contenido de la plantilla de Optix.
  4. Guarde la plantilla de Optix con:
    • El mismo nombre. En la barra de herramientas, seleccione
      Icono Guardar
      Guardar
      .
    • Un nombre diferente:
      1. Nombre
        . Introduzca el nombre de la plantilla de Optix.
      2. Guardar como tipo
        . Seleccione Plantilla de Optix (*.optixt).
      3. Ubicación
        . La ubicación de las plantillas es de solo lectura.
        OBSERVACIÓN: Las plantillas de Optix se almacenan en
        C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
        . Los nombres de las plantillas de Optix van precedidos de FTOptix_template_.
      4. (Opcional)
        Usar control de versiones
        . Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en la plantilla de Optix y guardar la plantilla en un repositorio Git.
      5. (opcional)
        Cifrar secretos
        . Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales contenidos en la plantilla de Optix.
      6. Seleccione
        Aceptar
        .
    • El mismo nombre y confirmado en el repositorio. En la barra de herramientas, seleccione
      Guardar
      Guardar y confirmar
      .
  5. Cambie el nombre y la descripción de la plantilla predeterminados que aparecen en la tarjeta al seleccionar la plantilla:
    1. En
      Propiedades
      , en
      Nombre para mostrar
      , escriba un nombre descriptivo de la plantilla.
    2. En
      Descripción
      , escriba una descripción como el propósito de la plantilla.
      CONSEJO: Las descripciones largas de las plantillas se truncan, pero aparecen en su totalidad al pasar el cursor sobre la descripción en la tarjeta de plantilla.
  6. Para cerrar la plantilla, desde la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono de proyecto
    Proyecto
    , y después, en la página de inicio, seleccione
    Cerrar proyecto
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal