Cifrado de secretos del proyecto

Cifre los secretos del proyecto o utilice una contraseña que se almacene localmente en los archivos del proyecto.

Requisitos

Cifrar secretos del proyecto al crear un proyecto. Consulte Crear un proyecto.

Alcance del cifrado

FactoryTalk Optix
:
  • Cifra las contraseñas de los proyectos.
  • Cifra los objetos personalizados con el tipo de datos de contraseña.
  • En los archivos
    YAML
    del proyecto, que representan el modelo de información del proyecto, reemplaza los nodos
    Value
    con nodos
    SecretValue
    cuyos valores de texto están cifrados.

Proyectos con secretos cifrados

FactoryTalk Optix
administra los proyectos cifrados de la siguiente manera:
  • Al abrir un proyecto con secretos cifrados cuando no se tiene acceso a la organización utilizada para crear el proyecto, o se continúa sin proporcionar una contraseña de usuario, se borran todos los secretos del proyecto.
  • Al guardar un proyecto cifrado como un proyecto sin cifrado, se quitan todos los secretos.
    CONSEJO: Las contraseñas de las cuentas de usuario en los proyectos no se consideran secretos y no se cifran con claves de FactoryTalk Hub. Las contraseñas de las cuentas de usuario de los proyectos se almacenan de forma segura mediante un algoritmo hash.
  • Al implementar un proyecto cifrado en un cliente no cifrado aparece un mensaje de advertencia. Para obtener más información, consulte Ofuscación de proyectos en un dispositivo de destino.
  • Al pegar un objeto de un proyecto cifrado a otro no cifrado se borran los secretos.
  • Al agregar un objeto a las bibliotecas de plantillas en un proyecto cifrado se dejan en blanco los secretos.
  • Pegar una contraseña como texto en el portapapeles está deshabilitado en los proyectos cifrados.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal